This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2HA-17:在 TI-SDK 外部为 DSP 生成代码时出现问题

Guru**** 2590100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640064/linux-tda2ha-17-problems-producing-code-for-dsp-outside-ti-sdk

器件型号:TDA2HA-17

工具/软件:Linux

团队、


请您回答我的客户的问题。

请在下面找到他的问题。

如果不使用专有产品,我就无法启动 TDA2+外部 SDK 的 DSP。

我唯一要问的两个问题是:
我需要做什么以及在哪里找到必要的代码、如启动已切断?
您能给我一个简单的例子吗?

我必须处理的要求:
1.      使用 cl6x 工具链绝对没问题。
2.      编译必须嵌入在 Linux“Makefile”编译环境中,而不使用 XDC。
      3. QM 的测试链不允许 IDE (如 CCS),因此:
      4.… 只能在 Makefile 环境中编译(汇编)代码
5.      处理引导和更新进程:Linux 在 A15内核上运行,并将使用 REMOTEPROC 提供所有 SUBCORE 资源。

目标:
仅使用真正必要的代码、因此:需要每行代码、并且可以轻松处理、在简单的引导过程中进行管理。
简而言之:绝对裸机代码必须满足 Linux remoteproc 的要求  

我需要:
启动代码
Custom-Resource-table
正确的 Linker-cmd 文件
当然还有:cl6x call ->如何告诉编译器从链接在一起的刚刚编译的 obj 中创建“dra7-dsp1-fw.xe66”。

 

谢谢你。

 

-针虎