器件型号:TDA2HA-17
工具/软件:Linux
团队、
请您回答我的客户的问题。
请在下面找到他的问题。
如果不使用专有产品,我就无法启动 TDA2+外部 SDK 的 DSP。
我唯一要问的两个问题是:
我需要做什么以及在哪里找到必要的代码、如启动已切断?
您能给我一个简单的例子吗?
我必须处理的要求:
1. 使用 cl6x 工具链绝对没问题。
2. 编译必须嵌入在 Linux“Makefile”编译环境中,而不使用 XDC。
3. QM 的测试链不允许 IDE (如 CCS),因此:
4.… 只能在 Makefile 环境中编译(汇编)代码
5. 处理引导和更新进程:Linux 在 A15内核上运行,并将使用 REMOTEPROC 提供所有 SUBCORE 资源。
目标:
仅使用真正必要的代码、因此:需要每行代码、并且可以轻松处理、在简单的引导过程中进行管理。
简而言之:绝对裸机代码必须满足 Linux remoteproc 的要求
我需要:
启动代码
Custom-Resource-table
正确的 Linker-cmd 文件
当然还有:cl6x call ->如何告诉编译器从链接在一起的刚刚编译的 obj 中创建“dra7-dsp1-fw.xe66”。
谢谢你。
-针虎