This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:LCD 休眠

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650504/linux-dra725-lcd-dormant

器件型号:DRA725
主题中讨论的其他器件:DRA72

工具/软件:Linux

您好!  

电路板:dra74x-EVM

SDK:ti-processor-sdk-linux-Automotive ra7xx-evm-03_02_00_03

液晶屏显示“Please wait..(请稍候...)” ,启动系统后:

但是 LCD 不显示"请稍候..." 大约10分钟后、

我测试 LCD_pclk 未输出。

如何使其长时间保持显示状态。

此致、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    您能否按照此处所述尝试将 Weston 屏幕保护程序超时设置为零:
    processors.wiki.ti.com/index.php

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我发现 Weston 仅用于设置显示时间、它使用测试。

    Weston --tty=1 --backend=DRM-backend.so --idle-time=0,

    它显示 DRM-backend.so、但关闭进度、时间不是。

    我希望它在未显示时仍然存在。

    请回顾我的问题。

    谢谢、
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    我已邀请 DSS 专家发表意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    您的问题标题为 DRA72。 在消息的正文中、您会说"dra74x-EVM"。 您能否澄清您使用的是 DRA72还是 DRA74?

    2.您使用的设备树文件是什么?

    3.出现问题时,有哪些显示器连接到电路板? 您是否同时连接了 LCD 和 HDMI?

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    DRA74.
    2. dra7-EVM-LCD-OSD.dTB
    3.电路板仅连接 LCD

    此致、
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar、

    我无法重现您所描述的设置问题。

    1.在标准 SDK 中、系统引导 Weston、但不会显示"Please wait"消息。
    2.如果未启用 Weston,则会简单地显示虚拟终端。
    3.只有在未加载 GPU 内核模块且启动 Weston 时、屏幕上才会显示"Please wait"(请稍候)消息。

    在所有3种情况下、我都看不到屏幕消隐。

    您能否提供从 SDK 版本开始复制此问题的确切步骤?

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar、

    这可能是帧缓冲控制台消隐屏幕。 请检查内核引导参数中的“consoleBlank=0”设置是否可以解决您的问题。

    superuser.com/.../change-linux-console-screen-blanking-behavior

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    感谢您的帮助、

    问题已经解决。

    谢谢、

    Cesar