请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3XEVM 工具/软件:TI-RTOS
您好!
在 VISION SDK 3.1中 、ti/drv/stw_LLD/boards/src/stw_boardTda3xx.c 文件和 ti/drv/vps/src/boards/src/bsp_boardTda3xx.c 之间的意义和区别是什么
我可以在 bsp_boardTda3xx.c 中找到针对基本 EVM 多路复用选择、基本 EVM 上电、EVM 模式选择的单独功能。和 模式选择功能、 基本 EVM 多路复用选择、 BOARDPowerOnDeviceTda3xx。
我必须 从 SDK 中删除 for IOExpander。 我们的用例仅适用于后视全景。
请指导我对这两个文件进行归一化。