This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:STW_boardTda3xx.c 和 bsp_boardTda3xx.c 文件之间的差异

Guru**** 2591860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642374/rtos-tda3xevm-difference-between-stw_boardtda3xx-c-and-bsp_boardtda3xx-c-file

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 在 VISION SDK 3.1中 、ti/drv/stw_LLD/boards/src/stw_boardTda3xx.c 文件和 ti/drv/vps/src/boards/src/bsp_boardTda3xx.c 之间的意义和区别是什么  

我可以在   bsp_boardTda3xx.c 中找到针对基本 EVM 多路复用选择、基本 EVM 上电、EVM 模式选择的单独功能。和   模式选择功能、  基本 EVM 多路复用选择、 BOARDPowerOnDeviceTda3xx。

我必须 从 SDK 中删除 for IOExpander。 我们的用例仅适用于后视全景。  

 请指导我对这两个文件进行归一化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jishana、

    我已将您的问题转交给一位专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jishana、

    板级配置文件有两个版本:一个由 RTOS 代码使用(例如 VIP 示例)、另一个由非操作系统代码使用(例如 CSL 示例)。
    RTOS 版本为 bsp_boardxx、非操作系统版本为 STW_boardxx。 对于 SDK 更改、您应修改 bsp_boardxx。
    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的回复、对我有所帮助。

    我在文件   bsp_boardTda3xx.c  中完成了一些引脚复用 bsp_boardSetPinMuxTda3xx ()。 表单用例我找到了对该函数的调用、但在我们的示例中、该函数调用是错误的。 我对如何从 BSP_boardSetPinMuxTda3xx ()函数中启用引脚多路复用感到困惑。 何时首次调用哪个函数?

    请帮帮我。

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jishana、

    用例调用 API bsp_boardSetPinMux、后者将转而调用平台特定的 API。
    此 API 由特定用例调用、以执行特定引脚多路复用。
    您可以在此 API 上放置一个断点、同时加载 SDK 以查看第一次调用。

    此致、
    Rishabh