请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
大家好、
- 我们在内核4.4中找不到覆盖接口。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/DSS2_SYSFS_Examples。
是否支持以下接口?
将帧缓冲区设置为覆盖
如下面的示例所示、可以将多个叠加链接到单个帧缓冲区。
- 将 fb0设置为 overlay0:
echo 0 >/sys/class/graphics/fb0/overlays
2.在整个系统启动且 HMI 正在运行后,我们将运行以下命令。 我们将看到启动界面(初始启动徽标)屏幕。 近况如何 ?
echo 3 >/sys/class/graphics/fb0/rotate
3. 是否 支持 fb1 ? 由于/sys/class/graphics 中仅提供 fb0。
此致
Gokul