This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Jacinto dra7xx -显示帧缓冲区与放大器;覆盖

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642028/linux-jacinto-dra7xx--display-framebuffer-overlay

工具/软件:Linux

大家好、

  1. 我们在内核4.4中找不到覆盖接口。

 http://processors.wiki.ti.com/index.php/DSS2_SYSFS_Examples。

 是否支持以下接口?

将帧缓冲区设置为覆盖

如下面的示例所示、可以将多个叠加链接到单个帧缓冲区。

  • 将 fb0设置为 overlay0:

echo 0 >/sys/class/graphics/fb0/overlays

 2.在整个系统启动且 HMI 正在运行后,我们将运行以下命令。 我们将看到启动界面(初始启动徽标)屏幕。 近况如何 ?  

echo 3 >/sys/class/graphics/fb0/rotate

 

 3. 是否 支持 fb1 ? 由于/sys/class/graphics 中仅提供 fb0。

 

 

此致

Gokul

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指向的文档来自内核2.6、不适用。  我们现在仅支持 libdrm API。

    此致、

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Venkat。

    fb1呢?

    是否仅支持 fb0?


    此致、
    Gokul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、

    您能解释一下 fb0的系统需求吗? 是否可以通过 DRM 接口满足系统要求?

    此致、

    Venkat