您好!
我使用的是 TI J6 dra75x EVM 板。 我尝试从 omapzoom.com 下载 Android 源代码和用于 Oreo 的 u-boot、并下载了该源代码、但当我尝试从 omapzoom.com 下载相同的内核代码时、会抛出以下错误。
# git clone git.omapzoom.org/.../omap.git kernelTest
正在克隆到"kernelTest"中...
错误:无法获取包索引 git.omapzoom.org/.../pack-490026bd27b456719a336d932f6a7f6779c9a8d2.idx
错误:无法在 git.omapzoom.org/.../omap.git 下找到 f5f1aabd7b9a6c8c13ab6115c49b42c6b1ae30e7
无法获取所需对象 f5f1aabd7b9a6c8c13ab6115c49b42c6b1ae30e7
错误:获取失败。
# git clone git://git.omapzoom.org/kernel/omap.git kernelTest
正在克隆到"kernelTest"中...
致命:无法连接到 git.omapzoom.org:
git.omapzoom.org[0: 198.47.28.210]:errno=连接超时
我想我是一名代理、所以我尝试使用 SOCAT、但没有结果。
有人可以帮助我吗?
提前感谢。
此致、
Suhas