This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:从 omapzoom.com 下载 TI J6 dra75x 的内核时出错

Guru**** 2603715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649926/dra750-error-while-downloading-kernel-for-ti-j6-dra75x-from-omapzoom-com

器件型号:DRA750

您好!

我使用的是 TI J6 dra75x EVM 板。 我尝试从 omapzoom.com 下载 Android 源代码和用于 Oreo 的 u-boot、并下载了该源代码、但当我尝试从 omapzoom.com 下载相同的内核代码时、会抛出以下错误。

# git clone git.omapzoom.org/.../omap.git kernelTest

正在克隆到"kernelTest"中...
错误:无法获取包索引 git.omapzoom.org/.../pack-490026bd27b456719a336d932f6a7f6779c9a8d2.idx
错误:无法在 git.omapzoom.org/.../omap.git 下找到 f5f1aabd7b9a6c8c13ab6115c49b42c6b1ae30e7
无法获取所需对象 f5f1aabd7b9a6c8c13ab6115c49b42c6b1ae30e7
错误:获取失败。

# git clone git://git.omapzoom.org/kernel/omap.git kernelTest


正在克隆到"kernelTest"中...
致命:无法连接到 git.omapzoom.org:
git.omapzoom.org[0: 198.47.28.210]:errno=连接超时

我想我是一名代理、所以我尝试使用 SOCAT、但没有结果。

有人可以帮助我吗?

提前感谢。

此致、

Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhas、

    您能否按此处所述尝试配置代理:
    processors.wiki.ti.com/.../Git

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的提示。
    但我认为问题可能来自网站、不是吗?

    我尝试使用克隆时

    $ git 克隆 git.omapzoom.org/.../omap.git kernelTest

    我得到以下错误:

    正在克隆到"kernelTest"中...
    错误:无法获取包索引 git.omapzoom.org/.../pack-490026bd27b456719a336d932f6a7f6779c9a8d2.idx
    错误:无法在 git.omapzoom.org/.../omap.git 下找到 f5f1aabd7b9a6c8c13ab6115c49b42c6b1ae30e7
    无法获取所需对象 f5f1aabd7b9a6c8c13ab6115c49b42c6b1ae30e7
    错误:获取失败。

    这意味着它无法从该网站获取对象。 您能给我建议一下我还能下载什么吗? 或者如何忽略此类错误?

    提前感谢。

    此致、
    Suhas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhas、

    我不确定导致此错误的原因。 您能否尝试使用 GOT 协议而不是 http 进行克隆:
    Git 克隆 git://git.omapzoom.org/kernel/omap.git

    此致、
    Yordan