工具/软件:TI-RTOS
大家好、TI 朋友、
根据我的测试、
使用"h264和 jpg"或"h263和 jpeg "进行测试时没有问题。 混合 h263、jpg、h264时是否可能产生问题?
2.当我用 h263、h264、jpg 进行测试时,问题是在2~3小时后生成的...
有什么想法吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
大家好、TI 朋友、
根据我的测试、
使用"h264和 jpg"或"h263和 jpeg "进行测试时没有问题。 混合 h263、jpg、h264时是否可能产生问题?
2.当我用 h263、h264、jpg 进行测试时,问题是在2~3小时后生成的...
有什么想法吗?
谢谢
Prashanth、您好!
非常感谢您的回复、请参阅以下内容以了解您的请求。
https://drive.google.com/file/d/1JHaq3keriEpT3i4FlaHRuOEbZpzJuj9T/view?usp=sharing
谢谢
它的3编码+ 2解码同时进行?
>是的
您是否仅尝试了3个编码? 仅在3解码情况下、它的行为方式如何。
>否、因为在我们的应用程序中、我们是根据客户的要求来处理此问题的。
我尝试过的是什么
判例1:ENC (h263、h264、MJPEG)、dec (h263、h264)---- 停止
判例2:ENC (h263、h264)、解码(h263、h264)------ 不会停止(直到现在、仍在测试)
判例3:ENC (h264、MJPEG)、解码(h264)------------ 不要停下来
判例4:ENC (h263、MJPEG)、解码(h263)------------ 尚未尝试
有什么想法吗?
谢谢。