This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320DM8168:JPEG 扩展错误20000

Guru**** 2591230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638420/rtos-tms320dm8168-jpeg-extended-error-20000

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:TI-RTOS

大家好、TI 朋友、

  在 http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/716/t/584124?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=JPEG%20Extended%20error 中继续该主题  

  根据我的测试、

  使用"h264和 jpg"或"h263和 jpeg "进行测试时没有问题。 混合 h263、jpg、h264时是否可能产生问题?

  2.当我用 h263、h264、jpg 进行测试时,问题是在2~3小时后生成的...

  有什么想法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用 DM816x 器件? 是否使用 EZSDK 或 DVRRDK 或其他?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,我使用 DVRRDK....

    在混合编解码器中是否出现了问题??

    所述的内容

    17.
    IJPEGVENC_ERR_INVALID_MBOX_MESSAGE
    接收到无效的邮箱消息


    只有当从 HDVICP2到媒体控制器的邮箱消息数量超过(232 - 1)时、才会发生此错误。

    >>我不知道这意味着什么是"推荐的应用程序行为"?

       如何在应用程序中解决该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供旧线程中所要求的所有编解码器参数? 我希望您已经进行了必要的更改来支持 DM8168中的三重流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

      非常感谢您的回复、请参阅以下内容以了解您的请求。

    https://drive.google.com/file/d/1JHaq3keriEpT3i4FlaHRuOEbZpzJuj9T/view?usp=sharing

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    您能否提供更多详细信息以便在我们这边重现此内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们所做的是同时执行以下操作
    编码 H263、H264、MJPEG、
    解码 H263、H264

    编解码器设置列为上一帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否意味着同时进行3编码+ 2解码? 如果是、您是否仅尝试了3个编码? 仅在3解码情况下、它的行为方式如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的3编码+ 2解码同时进行?
    >是的

    您是否仅尝试了3个编码? 仅在3解码情况下、它的行为方式如何。
    >否、因为在我们的应用程序中、我们是根据客户的要求来处理此问题的。

    我尝试过的是什么
    判例1:ENC (h263、h264、MJPEG)、dec (h263、h264)---- 停止
    判例2:ENC (h263、h264)、解码(h263、h264)------ 不会停止(直到现在、仍在测试)
    判例3:ENC (h264、MJPEG)、解码(h264)------------ 不要停下来
    判例4:ENC (h263、MJPEG)、解码(h263)------------ 尚未尝试

    有什么想法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    您能否仅尝试3编码大小写(H264、H264 MJPEG)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过

    ENC (h263、h264)、dec (h263、h264) ->未停止

    ENC (h263、h264、MJPG)+解码(h264)->停止

    ENC (h263、h264、MJPG)             ->不停止

    有什么想法吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来像是 DVRRDK 问题、与视频编解码器无关!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!
    非常感谢。
    但根本原因可能是什么?

    BR、
    香蕉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从您的上一篇文章中了解到、使用的 JPEG 编码器是最新的。 您是否尝试将所有编解码器迁移到最新的编解码器? 我已经要求其他专家对此进行研究。 有关 DVRRDK 的信息有限

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!
    非常感谢您的反馈。

    您是否尝试将所有编解码器迁移到最新的编解码器? 是不是说、我已经要求其他专家对此进行研究?
    >是的、我仍然收到相同的消息... ~~到目前为止、我还不知道它是 A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1330hayacool7102、

    有关 DVR RDK 特定问题、您应咨询 TI 网络合作伙伴、请参阅以下 e2e 文章:

    e2e.ti.com/.../426680

    此致、
    帕维尔