This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:ADC 和 DAC 驱动程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, DAC8760, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642083/linux-processor-sdk-am335x-adc-and-dac-drivers

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:ADS8638DAC8760ADS8688

工具/软件:Linux

我们将 ADS8638和 DAC8760与基于 AM335x 的电路板相连。 TI 是否为这两种器件都提供了 Linux 驱动程序?

此致、

SHAMMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shammi、

    我们没有适用于 ads8638的 Linux 驱动程序:

    e2e.ti.com/.../543148

    我找到的最接近的驱动程序是针对 ads8688:

    linux-4.9.41/drivers/IIO/adc/ti-ads8688.c

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们也没有用于 DAC8760的 Linux 驱动程序

    此致、
    帕维尔