请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 主题中讨论的其他器件:ADS8638、 DAC8760、 ADS8688
工具/软件:Linux
我们将 ADS8638和 DAC8760与基于 AM335x 的电路板相连。 TI 是否为这两种器件都提供了 Linux 驱动程序?
此致、
SHAMMI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shammi、
我们没有适用于 ads8638的 Linux 驱动程序:
e2e.ti.com/.../543148
我找到的最接近的驱动程序是针对 ads8688:
linux-4.9.41/drivers/IIO/adc/ti-ads8688.c
此致、
帕维尔