This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x 上的只读 EXT4文件系统

Guru**** 2594290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642012/linux-read-only-ext4-filesystem-on-am335x

主题中讨论的其他器件:TPS65217

工具/软件:Linux

我有一个 Beagle Bone Black、想要将文件系统安装为只读文件。

我尝试使用以下 bootargs 进行引导:

console=tty0 console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4 rootwait cabe_disable=bon_capemgr.disable_PartNo=BB-BONELT-HDMI、BB-BONELT-HDMIN、BB-bone-HDMI bon_capemgr.enable_PartNo=BB-UART7-UART2、BB-UART4-UART7、BB-UART4-UART1、BB-UART4-UART4-UART7、BB-UART4-

我的 fstab 包含以下内容:

proc           /proc             默认            为0       
/dev/mmcblk0p1 /boot          vfat   默认值,ro         0      2.
/dev/mmcblk0p2 /              ext4   默认值、noatime、ro 0      1
 
# for Debian Jessie
tmpfs          /tmpfs             nosuid、nodev        0       
tmpfs          /var/log       tmpfs  nosuid、nodev        0       
tmpfs          /var/tmp       tmpfs  nosuid、nodev        0       
/dev/mmcblk0p3 /mnt/setpoint 自动   默认值,noexec 0 1

ext4作为只读安装、但 LCD 显示屏不会出现。

请参阅日志以获取参考:

U-Boot 2013.04脏(2013年7月10日- 14:02:53)

I2C:  就绪
DRAM: 512 MiB
警告:未启用缓存
NAND: 未找到 NAND 器件!!!
0 MIB
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
***警告- readenv()失败,使用默认环境

MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、HB-ISO Rx、HB-ISO Tx、SoftConn)
MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
USB 外设模式控制器、位于47401000、使用 PIO、IRQ 0
MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、HB-ISO Rx、HB-ISO Tx、SoftConn)
MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
USB 主机模式控制器、位于47401800、使用 PIO、IRQ 0
网络:   未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
CPsw、USB_ether
按任意键停止自动引导: 0
GPIO:引脚53 (GPIO 53)的值为1
mmc0是当前器件
找到 Micro SD 卡
mmc0是当前器件
GPIO:引脚54 (GPIO 54)的值为1
在器件0上找到 SD/MMC
正在阅读 uEnv.txt
4ms 内读取811字节(197.3 KiB/s)
uEnv.txt 上的已加载环境
正在从 MMC 导入环境...
正在运行 envcmd ...
正在阅读/boot/uEnv.txt
在5ms 内读取231个字节(44.9 KiB/s)
正在阅读/boot/vmlinuz-4.4.27-bone-rt-r14
7554624字节在858 ms (8.4 MIB/s)内读取
正在阅读/boot/dtbs/4.4.27-bone-rt-r14/am335x-boneblack.dtb
55834字节在19ms 内读取(2.8 MIB/s)
###展开的设备树 blob、88000000
  使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
  在88000000的位置使用设备树、结束88010a19

正在启动内核...

[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.4.4.27-bone-rt-r14 (mudula@mudula-HP-Z400-Workstation)(gcc 版本5.3.1 20160412 (Linaro GCC 5.3-2016.05))#4挤占 RT Mon Jan 2 16:17:13 IST 2017
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=50c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]   机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
[0.000000]   CMA:保留0x9e800000处的24 MIB
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000]   AM335X ES2.1 (SGX NEON )
[0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:129920
[0.000000]   内核命令行:console=tty0 console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4等待 rootwait cab_disable=bon_capemgr.disable_PartNo=BB-BONELT-HDMI、BB-BONELT-HDMIN、BB-bone-bone-HDMI bone-bone_partemgr.enable=BB-UART2-UART4-UART1-UART4-BB-4、UART4-UART1-UART1-UART1-UART2-UART1-UART4-BB-
[0.000000]   PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000]   内存:481428K/524288K 可用(7060K 内核代码、838K rwdata、3612K rodata、468K init、913K BSS、 18284K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
[0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
[0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[0.000000]       vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000  (496MB)
[0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xe0000000  (512 MB)
[0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]       模块:bbf800000 - bbbfe00000  (  6 MB)
[0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc0a7451c  (10674 KB)
[0.000000]         .init:0xc0a75000 - 0xc0aea000  (468 KB)
[0.000000]         .data:0xc0aaea000-0xc0bbb9dc  (839KB)
[0.000000]          .bss:0xc0bbe000 - 0xc0ca267c  (914 KB)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]      叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]   IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000016]   sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000036]   时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000046]   OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000291]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.002558]   控制台[tty0]已启用
[0.002589]   警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.002594]   这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.002597]   更新内核命令行。
[0.048372]   校准延迟环路... 548.86 BogoMips (lpj=2744320)
[0.048380]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.048557]   安全框架已初始化
[0.048565]   Yama:注意。
[0.048605]   AppArmor:通过引导时间参数禁用 AppArmor
[0.048867]   安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.048878]   安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.050068]   正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.050096]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.050145]   正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.050164]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.050182]   正在初始化 cgroup Subsys net_cls
[0.050198]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.050213]   正在初始化 cgroup Subsys net_prio
[0.050241]   初始化 cgroup Subsys PID
[0.050369]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.050380]   ftrace:在64页中分配32720个条目
[0.193114]   为0x800081c0 - 0x8000820c 设置静态标识映射
[0.201214]   devtmpfs:已初始化
[0.231486]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.253173]   OMAP-hwmod:tptc0、使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[0.253476]   OMA_hwmod:tptc1、使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[0.253736]   omap_hwmod:tptc2、使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[0.260104]   OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.318462]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.321502]   XOR:测量软件校验和速度
[0.418409]      arm4regs :  672.400 MB/秒
[0.518340]      8regs    :  512.400 MB/秒
[0.618338]      32 regs   :  646.000 MB/秒
[0.718337]      NEON     :  928.000 MB/秒
[0.718382]   XOR:使用函数:NEON (928.000 MB/秒)
[0.718467]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.721240]   NET:注册协议系列16.
[0.725761]   DMA:为原子相干分配预先分配的256 K2B 池
[0.734183]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.751049]   没有 ATAG?
[0.751110]   硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.958785]   raid6:int32x1 gen()  133 MB/s
[1.128589]   raid6:int32x1 XOR ()  121 Mb/s
[1.298637]   raid6:int32x2 gen()  187 MB/s
[1.468504]   raid6:int32x2 XOR ()  147 MB/s
[1.638503]   raid6:int32x4 gen()  191 Mb/s
[1.808515]   raid6:int32x4 XOR ()  145 Mb/s
[1.978417]   raid6:int32x8 gen()  183 MB/s
[2.148445]   raid6:int32x8 XOR ()  126 MB/s
[2.318392]   raid6:neonx1  gen()  797 MB/s
[2.488374]   raid6:neonx1  XOR ()  465 MB/s
[2.658376]   raid6:neonx2  gen() 1015 Mb/s
[2.828360]   raid6:neonx2  XOR ()  638 MB/s
[2.998384]   raid6:neonx4  gen() 1045 MB/s
[3.168372]   raid6:neonx4  XOR ()  647 MB/s
[3.338443]   raid6:neonx8  gen()  426 Mb/s
[3.508400]   raid6:neonx8  XOR ()  438 MB/s
[3.508447]   raid6:使用算法 neonx4 gen() 1045 MB/s
[3.508491]   raid6:… XOR() 647 Mb/s,RMW 已启用
[3.508535]   raid6:使用 intx1恢复算法
[3.511359]   EDMA 49000000.EDMA:启用了传统 memcpy、但可能无法正常工作
[3.522958]   EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[3.530167]   SCSI 子系统已初始化
[3.531199   ] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[3.531356]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[3.531564]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[   3.532334] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[3.532482]   omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
[3.532743]   介质:Linux 介质接口:v0.10
[3.532874]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[3.533067]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[3.533114]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[3.533231]   PTP 时钟支持已注册
[3.534231]   OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[3.536059]   NetLabel:正在初始化
[3.536121]   NetLabel: 域哈希大小= 128
[3.536163]   NetLabel: 协议=未标记的 CIPSOv4
[3.536295]   NetLabel: 默认情况下允许未标记的通信
[3.537313]   时钟源:切换到时钟源 Timer1
[3.700914]   NET:注册协议系列2.
[3.702092]   TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[3.702244]   TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:4、98304字节)
[3.702508]   TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
[3.702650]   UDP 哈希表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[3.702739]   UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[3.703120]   NET:注册协议系列1.
[3.703952]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[3.704017]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[3.704061]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[3.704104]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[3.705524]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[3.709192]   futex 散列表条目:256 (顺序:1、8192字节)
[3.709410]   审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[3.709542]   审核:type=2000审核(3.600:1):已初始化
[3.726485]   zud:已加载
[3.727626]   VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[3.728044]   VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[3.732103]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[3.732229]   注册了密钥类型 id_resolver
[3.732274]   注册密钥类型 id_legacy
[3.732349]   nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[3.732870]   熔丝初始化(API 版本7.23)
[3.733862]   SGI XFS、具有 ACL、安全属性、实时、未启用调试
[3.747043]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要249)
[3.747681]   已注册 IO 调度程序 NOP
[3.747755]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[3.747891]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[3.749582]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[3.752781]   串行:8250/16550驱动程序,6个端口,禁用 IRQ 共享
[3.756994]   44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 155、base_baud = 3000000)是8250
[4.601065]   控制台[ttyS0]已启用
[4.606493]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[4.613446]   usbcore:注册的新接口驱动程序 dln2
[4.687353]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[4.693557]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
[4.700253]   DaVinci_MDIO:DT:已将 phy_id[0]从 phy_mask[FFFFFFFE]更新
[4.708514]   libphy: 4a101000.mdio:探测
[4.712623]   DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN8720
[4.722764]   cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = b0:d5:cc:fe:b4:19
[4.731879]   EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[4.738666]   EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
[4.744225]   EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[4.750157]   usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[4.758660]   使用虚拟稳压器未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
[4.791950]   47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[4.830098]   musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[4.835974]   musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[4.844278]   USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[4.851154]   USB USB1:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[4.858476]   USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
[4.863502]   USB USB1:制造商:Linux 4.4.4.27-bone-rt-r14 musb-hcd
[4.870016]   USB USB1:序列号:musb-hdrc.1.auto
[4.876246]   集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[4.880156]   集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[4.922145]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[4.930711]   OMAP_RTC 44e3e000:RTC 内核:将44e3e000 .RTC 注册为 rtc0
[4.939292]   i2c /dev/entries 驱动程序
[4.943452]   单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
[4.951698]   OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[4.959274]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[4.965532]   sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[4.970577]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得 CD GPIO
[5.047682]   Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[5.054117]   sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[5.060103]   抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
[5.066486]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[5.072139]   usbhid:USB HID 内核驱动程序
[5.076440]   ashmem:已初始化
[5.080709]    remoteproc0:wkup_m3可用
[5.085237]    remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[5.088768]   mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[5.091309]   mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
[5.097739]   mmcblk0:mmc0:AAAA SL16G 14.8GiB
[5.100565]    mmcblk0:P1 P2 P3
[5.125480]    remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[5.140717]   NET:注册协议系列10.
[5.147009]   mip6:移动 IPv6
[5.150121]   NET:注册协议系列17.
[5.152229]   mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[5.159325]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[5.159571]   mmc1:地址0001处的新型高速 MMC 卡
[5.167746]   mmcblk1:mmc1:0001 S10004 3.56 GiB
[5.168182]   mmcblk1boot0:mmc1:0001 S10004分区1 4.00 MIB
[5.177664]   mmcblk1boot1:mmc1:0001 S10004分区2 4.00 MIB
[5.179135]    mmcblk1:P1 P2
[5.195181]   MPS_GSO:MPLS GSO 支持
[5.199460]   OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[5.206674]   ThumbEE CPU 扩展支持。
[5.211119]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[5.217423]   注册的任务统计数据版本1
[5.221831]   zswap:使用池 lso/zud 加载
[5.230678]   Btrfs 已加载
[5.235415]   注册密钥类型加密
[5.242322]   输入:tps65217_pwer_but 作为/devices/platform/ocp/44e0b000.i2c/i2c-0/0-0024/input/input0
[5.276911]   tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
[5.283137]   at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.290577]   OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[5.298654]   at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.306242]   at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.313905]   at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.321474]   at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.328473]   OMAP_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2 rev0.11
[5.340862]   bone_capemgr bone_capemgr:基板:"A335BNLT、00C0、2916BBBK21DB"
[5.348224]   bone_capemgr bone_capemgr:兼容基板=ti、Beaglebone-black -#slots=4
[5.407348]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#0:找不到 Cape
[5.467344]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#1:找不到 Cape
[5.527344]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#2:找不到 Cape
[5.587344]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#3:找不到 Cape
[5.593193]   bone_capemgr bone_capemgr:ENABLE_PartNo PARTN'BB-UART1' VER 'N/A' PR '0'
[5.601393]   bone_capemgr bon_capemgr:插槽#4:覆盖
[5.606777]   bone_capemgr bon_capemgr:使用插槽4中的覆盖 EEPROM 数据
[5.613824]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#4:"覆盖板名称、00A0、覆盖制造商、BB-UART1 "
[5.623038]   bone_capemgr bone_capemgr:ENABLE_PartNo PARTNO 'BB-AAIM-LCD7' VER '00A1' PR '0'
[5.631676]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#5:覆盖
[5.637055]   bon_capemgr bon_capemgr:使用插槽5上的覆盖 EEPROM 数据
[5.644101]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#5:'override Board Name、00A1、Override Manuf、BB-AAIM-LCD7'
[5.653662]   bone_capemgr bon_capemgr:ENABLE_PartNo PARTN'BB-UART4' VER 'N/A' PR '0'
[5.661872]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#6:覆盖
[5.667252]   bon_capemgr bon_capemgr:使用插槽6上的覆盖 EEPROM 数据
[5.674299]   bone_capemgr bon_capemgr:插槽#6:"覆盖板名称、00A0、覆盖手册、BB-UART4 "
[5.683495]   bon_capemgr bon_capemgr:ENABLE_PartNo PARTNO 'BB-UART2' VER 'N/A' PR '0'
[5.691695]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#7:覆盖
[5.697074]   bon_capemgr bon_capemgr:使用插槽7上的覆盖 EEPROM 数据
[5.704120]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#7:'覆盖板名称、00A0、覆盖制造商、BB-UART2 '
[5.713975]   bon_capemgr bon_capemgr:初始化正常。
[5.727485]   cpufreq:cpufreq_online:cpu0:在未列出的 freq 上运行:550000 KHz
[5.736685]   cpufreq:cpufreq_online:CPU0:未列出的初始频率更改为:600000 KHz
[5.747533]   OMAP_RTC 44e3e000。RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
[5.756247]   of _CFS_init
[5.758826]   of _CFS_init:确定
[5.773225]   EXT4-FS (mmcblk0p2):INFO:只读文件系统需要恢复
[5.780640]   EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复期间将启用写入访问
[5.810209]   EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[5.818359]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[5.826593]   VFS:在器件179:2上安装了 root (ext4文件系统)。
[5.845493]   devtmpfs:已安装
[5.849027]   释放未使用的内核内存:468K (c0a75000 - c0aea000)
[6.124033]   systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[6.21366]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
[6.229635]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
[6.250279]   systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM +audit +SELinux +IMA +AppArmor +smack +sysvinit +utmp +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +blkid +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[6.269044]   systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎使用 Ubuntu 16.04.2 LTS!

[6.312269]   systemd[1]:将主机名设置为 。
[6.432131]   random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
[6.439849]   随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
[6.444209]   random:systemd-cryptse:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
[6.492347]   随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
[6.528538]   随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、21位熵可用)
[6.613806]   random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
[6.624698]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
[6.634521]   随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
[6.740642]   48024000.serial: tmio 0x48024000 (IRQ = 188、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是8250
[6.760730]   48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 189、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
[6.771489]   481a8000.serial: tmio 0x481a8000处的 ttyS4 (IRQ = 190、base_baud = 3000000)是8250
[6.793121]   bon_capemgr bon_capemgr: slot #7:dtbo 'bB-UART2-00A0.dtbo' loaded;overlay id #0
[6.797529]   bone_capemgr bon_capemgr:插槽#4:已加载 dtbo "BB-UART1-00A0.dtbo";覆盖 ID #2
[6.798351]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#5:已加载 dtbo "BB-AAIM-LCD7-00A1.dtbo";覆盖 ID #1
[6.798520]   bon_capemgr bon_capemgr:插槽#6:已加载 dtbo "BB-UART4-00A0.dtbo";覆盖 ID #3
[6.963722]   systemd[1]:侦听 fsck 到 fsck 通信插槽。
[ 确定 ]正在侦听 fsck 到 fsck 通信插槽。
[6.998005]   systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[7.017671]   systemd[1]:已达到目标用户和组名称查找。
[ 确定 ]已达到目标用户和组名称查找。
[7.038273]   systemd[1]:已创建层用户和会话层。
[ 确定 ]已创建层用户和会话层。
[7.057699]   systemd[1]:已达到目标交换。
[ 确定 ]已达到目标交换。
[7.077877]   systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
[7.097653]   systemd[1]:已达到目标加密卷。
[ 确定 ]已达到目标加密卷。
[7.118123]   systemd[1]:侦听日志审计套接字。
[ 确定 ]收听日志审计套接字。
[7.137675]   systemd[1]:已达到目标远程文件系统(预)。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统(预)。
[7.157642]   systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
[7.178315]   systemd[1]:创建了层系统层。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
[7.197731]   systemd[1]:已达到目标层。
[ 确定 ]已到达目标层面。
[7.218349]   systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[7.238294]   systemd[1]:创建的层 system-systemd\x2dfsck.slice。
[ 确定 ]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
[7.258045]   systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[7.287999]   systemd[1]:侦听日志套接字。
[ 确定 ]收听日志套接字。
[7.324693]   systemd[1]:正在启动加载内核模块...
        正在启动加载内核模块...
[7.361320]   systemd[1]:正在安装调试文件系统...
        正在安装调试文件系统...
[7.401494]   systemd[1]:正在启动 Nameserver 信息管理器...
        正在启动 Nameserver 信息管理器...
[7.441879]   systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
        正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[7.501391]   systemd[1]:正在启动设置控制台键位映射...
        正在启动设置控制台键位映射...
[7.531645]   systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
        正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[7.588383]   systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[7.628157]   systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[7.671331]   systemd[1]:正在启动日志服务...
        正在启动日记账服务...
[7.720136]   systemd[1]:正在启动根设备上的文件系统检查...
        正在启动根设备上的文件系统检查...
[7.779584]   systemd[1]:设置自动挂载任意可执行文件格式文件系统自动挂载点。
[ 确定 ]设置自动挂载任意执行选项卡...ATS 文件系统自动挂载点。
[7.859397]   systemd[1]:已开始提前读取所需文件。
[ 确定 ]已开始提前读取所需文件。
[7.929756]   systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
[7.989868]   systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[8.028106]   systemd[1]:已安装调试文件系统。
[ 确定 ]已安装调试文件系统。
[8.048760]   systemd[1]:已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已开始加载内核模块。
[ 确定 ]已开始设置控制台键位映射。
[ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
[ 确定 ]已启动根设备上的文件系统检查。
[ 确定 ]已启动 Nameserver 信息管理器。
[ 确定 ]已启动文件系统检查后台程序以报告状态。
[ 确定 ]已到达目标网络(预)。
        正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
        正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
[8.966126]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
        正在开始应用内核变量...
        正在安装保险丝控制文件系统...
        正在安装配置文件系统...
[ 确定 ]安装的保险丝控制文件系统。
[ 确定 ]已挂载配置文件系统。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
        正在启动 udev 内核设备管理器...
        正在启动加载/保存随机种子...
        正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
        安装/var/tmp...
        安装/var/log...
        正在安装/tmp...
[ 确定 ]已安装/tmp。
[ 确定 ]已安装/var/log.
[ 确定 ]已安装/var/tmp.
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
        正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[11.59368]  Davinci-McASP 48038000 McASP:无效的 tdm 插槽:0
[11.665913]  DaVincia-McASP 4803c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
[11.933125]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:0-0070已请求引脚44e108a0.0;无法申请面板
[ 确定 ]找到设备/dev/mmcblk0p3.
[ 确定 ]找到设备/dev/mmcblk0p1.
[12.073947]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:引脚-40 (面板)状态-22
[12.2545]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法从 器件 pinctrl-single 上的组 pinmux_bb_LCD_LCD_pins 请求引脚40 (44e108a0.0)
        在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
[12.453343]  面板:应用设置时出错,反向
        在/dev/mmcblk0p3...上启动文件系统检查
[12.614631]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:0-0070已请求引脚44e108a0.0;无法申请面板
[12.728821]  OMAP-SHIM 53100000.sham:初始化失败。
[12.941899]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:引脚-40 (面板)状态-22
[13.036765]  pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法从 器件 pinctrl-single 上的组 pinmux_bb_LCD_LCD_pins 请求引脚40 (44e108a0.0)
[ 确定 ]已在/dev/mmcblk0p3.上启动文件系统检查
[13.170194]  面板:应用设置时出错,反向
[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
        安装/mnt/setpoint...
[ 确定 ]已安装/mnt/setpoint.
[ 确定 ]已在/dev/mmcblk0p1.上启动文件系统检查
        正在安装/引导...
[ 确定 ]已安装/boot。
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
        正在开始创建易失性文件和目录...
        正在启动设置控制台字体和键位映射...
        正在启动提升网络接口...
        正在开始让 Plymouth 写出运行时数据...
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
[ OK ]已开始指示 Plymouth 写出运行时数据。
        正在启动网络时间同步...
        正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ 确定 ]已启动 ACPI 事件检查。
[ 确定 ]已到达目标路径。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[ OK ]正在侦听 acpid Listen Socket。
[ 确定 ]每天都要开始 APT 活动。
[ 确定 ]达到目标计时器。
[ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
        正在启动允许用户会话...
        正在启动系统日志服务...
        正在启动登录服务...
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
        正在启动 LSB:加载启用 cpufreq 缩放所需的内核模块...
        正在启动 LSB:在启动时启动 busybox udhcpd ...
[ 确定 ]启动常规后台程序处理守护程序。
        正在启动帐户服务...
        正在启动 Cape Manager 服务...
        正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
[ 确定 ]已开始运行模拟作业。
[ 确定 ]已启动 ACPI 事件守护程序。
        正在启动通用板...
        正在启动 Restore /etc/resolv.conf I..re PPP 链接已关闭...
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
[ 确定 ]已开始设置控制台字体和键位映射。
[ 确定 ]已启动允许用户会话。
[ 确定 ]启动 Cape Manager 服务。
[ 确定 ]在 PPP 链路关闭之前开始恢复/etc/resolv.conf。
[ 确定 ]已开始提升网络接口。
[ 确定 ]启动 LSB:在启动时启动总线框 udhcpd。
[ OK ] started LSB:加载启用 cpufreq 缩放所需的内核模块。
[ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[ 确定 ]启动登录服务。
        正在开始验证和授权用户运行特权任务...
[ 确定 ]已到达目标网络。
        正在启动 OpenBSD Secure Shell 服务器...
[ 确定 ]到达的目标网络处于联机状态。
        正在启动 LSB:apache2 Web 服务器...
        正在启动 LSB:高级 IEEE 802.11管理守护程序...
        正在启动/etc/rc.local 兼容性...
        正在启动光源显示管理器...
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
[ 确定 ]启动 LSB:高级 IEEE 802.11管理守护程序。
[ 确定 ]已启动/etc/rc.local 兼容性。
[ 确定 ]已启动 OpenBSD Secure Shell 服务器。
[ 确定 ]已开始验证并授权用户运行特权任务。
[ 确定 ]已启动帐户服务。
        正在开始暂停、直至启动过程结束...
[ OK ]开始保持,直到引导过程结束。
[ 确定 ]已启动 Light Display Manager。
        正在启动设置控制台方案...
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]达到目标登录提示。
[ 确定 ]已启动设置控制台方案。
[ 确定 ]已启动通用板启动。
[20.527591]  tilcdc 4830e000.lcdc:等待帧超时
[失败]启动 LSB 失败:apache2 Web 服务器。
有关详细信息、请参阅'stemctl status apache2.service'。
        正在启动 touchstart.service ...
[ 确定 ]已启动 touchstart.service。
        正在启动 LSB:设置 cpufreq 内核参数...
        启动 LSB:将 CPU 频率调节器设置为"按需"...
[ 确定 ]启动 LSB:将 CPU 频率调节器设置为"按需"。
[ OK ] started LSB:设置 cpufreq 内核参数。
[ 确定 ]已达到目标多用户系统。
[ 确定 ]已到达目标图形界面。
        正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
[ 确定 ]启动完成后45秒内开始停止预读数据收集。
[ 确定 ]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。
[21.877385]  tilcdc 4830e000。lcdc:等待帧超时

Ubuntu 16.04.2 LTS vilter-recip ttyS0


请分享您的观点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manali、

    此论坛不支持 Ubuntu、但我会向您提供一些建议。
    在引导过程中,文件系统所在的分区不是只读的好主意。 某些组件可能需要在引导期间写入一些数据。 因此,我建议您在引导过程完成后将此分区设置为只读。
    您可以在以下位置查看如何执行此操作:
    sourcedigit.com/.../

    BR
    Tsvetolin Shulev