This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:Toshiba NAND 的 UBIFS 问题

Guru**** 2602905 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650865/am3354-ubifs-issue-with-toshiba-nand

器件型号:AM3354

*基于 AM3354的系统、NAND 引导(使用 PSP v04.06.00.11)

它们使用 Toshiba NAND、 TC58NVG1S3。

以前没有此类问题、但最近、特定 NAND 器件发生了启动问题。  (没有 S/W H/W 变化。)

误差率约为5%。

症状是系统引导时、UBI 文件系统多次运行"酷刑测试"。

在某些情况下也会发生引导失败。

执行 NAND 交换测试时、发生的问题出在特定 NAND 器件。

它们正在检查 OK NAND 和 NG NAND 器件之间的差异。

在这段时间里,您能不能对 Toshiba NAND 启动时出现的“UBI:Run torture test for PEB”日志消息有任何想法?

我在下面提到了 E2E 帖子、它被锁定、没有答案。

https://e2e.ti.com/support/embedded/linux/f/354/t/564718

如果您有任何想法、请告诉我。

谢谢、此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事、
    对于特定的 NG NAND、发生了相同的问题、其中的 Gang 和 U-Boot 都刷写 UBIFS 映像。

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    [引用 user="Hayden Kim ]* 基于 AM3354的系统,NAND 启动(使用 PSP v04.06.00.11)[/quot]

    检查您是否与 NAND 驱动程序支持的功能一致:

    [引用 user="Hayden Kim "]在平均时间内,您能不能对 Toshiba NAND 启动时出现的"UBI:针对 PEB 运行酷刑测试"日志消息有任何想法吗?

    此消息可能会出现 NAND 驱动程序问题、在某些 e2e 线程中、此问题已通过软件补丁修复、请查看以下链接:

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    它们使用的是"PSP 04.06.00.11"、比上述链接更新。
    我们检查了该版本是否已包含软件补丁。
    UBIFS、BCH8是受支持的功能、建议使用。
    正如我提到过的、NAND 引导通常没有问题。
    只有某些特定 NAND 器件出现问题、因此我认为它可能是硬件问题、而不是软件问题、驱动程序问题。
    那么、您对硬件方面的问题有什么看法吗?
    如何使用04.06.00.11更新的 PSP 版本?

    谢谢、此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海登

    [引用用户="Hayden Kim "]他们使用的是"PSP 04.06.00.11",比上述链接更新。

    该链接完全用于"PSP 04.06.00.11"。 我在这里不明白你的观点。

    [引用 user="Hayden Kim 的说法]只有某些特定 NAND 设备出现问题、因此我认为可能是硬件问题、而不是软件问题、驱动程序问题。
    那么、您对硬件方面的问题有什么看法吗?[/引述]

    您可以通过 MTD 测试验证 NAND 芯片:

    www.linux-mtd.infradead.org/.../general.html

    [引用 user="Hayden Kim "]如何使用低于04.06.00.11的 PSP 版本?

    是的、您可能会尝试将 NAND 驱动程序与 AM335x TI PSDK v4.01 (内核4.9.41)中提供的最新驱动程序保持一致。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我检查了 Toshiba 24nm RAW SLC NAND 器件的补丁。
    该补丁应用于 Linux 内核版本4.x

    *关于修补程序- lists.infradead.org/.../047338.html

    (需要检查修补程序是否可以解决问题。)

    谢谢、此致、
    海登