This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:QSPI FRQO 模式位

Guru**** 2602875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650589/am4376-qspi-frqo-mode-bits

器件型号:AM4376

你(们)好

让我来谈谈 AM437x 的 QSPI。

我的客户希望连接 Fjitsu 的 AM437x 和 FRAM
通过 FRQO (快速读取四路输出)上的 QSPI。

○FRAM Fujitsu
http://www.konkurel.ru/fujitsu/fram/MB85RQ4ML-DS501-00043-1v0-E.pdf

我们需要 在 AM437x 上“写入 commnad”模式位。
我在 AM437x TRM 中看不到此命令。

我想 AM437x 不支持。

这种理解是正确的??
如果没有、请告诉我如何为该写入模式位设置该寄存器。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知 QSPI 专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu-san:

    正确的做法是 AM437x 不支持此模式位。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Melissa-San

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须