请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 Thread 中讨论的其他部件:OMAP-L137、 SYSBIOS、 OMAPL138
我正在研究 (继承的)使用 OMAP-L137和16位并行 ADC 的设计。
由于 L137似乎没有任何方式与并行 ADC 无缝连接、 因此 ADC 引脚已连接到 GPIO 引脚、包括一个 GPIO 引脚、用于在 ADC 数据就绪时触发 HWI。 这意味着我需要根据每个样本调用 HWI。
我试图找出每一个 HWI 将产生何种开销、并找到 SPRAAX9、它与该处理器(用于 C2800)无关、但提供了有关中断开销的信息。 如果我正在正确读取它、 似乎建议对于 DSP/BIOS 内的硬件中断、 每个硬件中断将有217个周期的开销、如果我的 HWI 发布一个信标、则开销将增加到超过1000个周期。 在 RTOS 之外执行 HWI 会将数量减少到16个周期。
这似乎对我的 ADC 能够运行的最大速率有很大影响。
OMAP-L137是否有等效的数字? 如果不是, 数字是否在同一个棒球场中?
此外、 这实际上是 将并行 ADC 连接到 L137的最佳方法吗?
移动到 L138是否可以通过 UPP 处理样本来减少大部分开销?
谢谢、此致
Lorraine