This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:支持 IEEE1588

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650133/linux-processor-sdk-am335x-ieee1588-support

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我希望你们做得好、

我的客户遇到了 IEEE1588集成问题、详情如下。

===================================================================================================

我们现在正在将 IEEE1588支持集成到我们基于 AM335x 的电路板中。 由于 PTP 功率分布、我们需要在第2层中实现 PTP (我们无法通过基于 UDP 的同步来支持功率分布)。 在我们的首次测试中、我们看到当 PTP 帧到达时、驱动程序(Linux 内核3.14)不会生成任何 IEEE1588事件。

同时、我们也在寻找一些互联网论坛、发现 CPSW 版本2在第2层上不支持1588。

  • 您能告诉我们这是真的吗?
  • 如果是、集成到 AM335x 控制器中的 CPSW 版本是什么?
  • 请告诉我们我们我们使用的 AM335x 是否能够通过1588层2 (而非 UDP)进行同步?

===================================================================================================

请帮我们解决这个问题。

此致、

Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    我希望你们做得好。

    您是否能够为我的客户找到解决方案/答案?

    这是我的客户面临的一个紧急和主要问题。

    请帮我们解决这个问题。

    非常感谢、

    此致、
    Bilal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x 硬件在第2层中确实支持 IEEE1588、但 Linux 操作系统可能不支持该功能。

    我已将意见转发给我们的 Linux 以太网专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在最近几个 TI SDK 内核版本中、CPT 内核支持已得到极大改善。 如果可能、我强烈建议您使用内核切换到 TI 的最新内核。 这有几个原因。

    首先是提供最新的 CPTS 支持。 下一个原因是作为 SDK 的一部分提供的 ptp4l 守护程序已经测试了 UDP 和 L2。

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_CPSW_User's_Guide

    此命令是测试方法、-2是第2层同步方法:

    /ptp4l -E -2 -H -I eth0 -s -l 7 -m -q -p /dev/ptp0

    客户能否描述他们正在使用的测试设置?

    此致、
    Schuyler