请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
尊敬的团队:
我希望你们做得好、
我的客户遇到了 IEEE1588集成问题、详情如下。
===================================================================================================
我们现在正在将 IEEE1588支持集成到我们基于 AM335x 的电路板中。 由于 PTP 功率分布、我们需要在第2层中实现 PTP (我们无法通过基于 UDP 的同步来支持功率分布)。 在我们的首次测试中、我们看到当 PTP 帧到达时、驱动程序(Linux 内核3.14)不会生成任何 IEEE1588事件。
同时、我们也在寻找一些互联网论坛、发现 CPSW 版本2在第2层上不支持1588。
- 您能告诉我们这是真的吗?
- 如果是、集成到 AM335x 控制器中的 CPSW 版本是什么?
- 请告诉我们我们我们使用的 AM335x 是否能够通过1588层2 (而非 UDP)进行同步?
===================================================================================================
请帮我们解决这个问题。
此致、
Bilal