This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:upp 驱动程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640714/tmdslcdk6748-upp-driver

器件型号:TMDSLCDK6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

  我愿意使用 upp 外设从 ADC 采集数据。 我拥有最新的 TI-RTOS SDK 和 XDCTools、并使用最新的 CCS 7。 我一直在读到最新的 SYS/BIOS 不支持当前找到的 LLD。  

如果我能获得有关操作 UPP 外设的最佳解决方案的专业建议、将不胜感激。 (可能使用旧版本的 SDK?)

此致

拉巴   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rabah、

    我们目前已通过下面提供的链接存档与此接口相关的所有以前规格和软件链接:

      

    由于我们没有更新的器件、因此具有此接口、因此目前没有计划将其添加到 Processor SDK RTOS 产品中、除非有商业案例证明包含此支持是合理的。 如果这对您的系统至关重要、我们会要求您联系您当地的 TI 联系人、并将请求转发给业务团队以供我们考虑。

    您的另一种选择是与在 MityDSP 平台上具有 FPGA 到 C6748/OMAPL138 upp 连接的第三方合作、并利用其产品来实现此用例。

    此致、

    Rahul