请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSLCDK6748 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
您好!
我愿意使用 upp 外设从 ADC 采集数据。 我拥有最新的 TI-RTOS SDK 和 XDCTools、并使用最新的 CCS 7。 我一直在读到最新的 SYS/BIOS 不支持当前找到的 LLD。
如果我能获得有关操作 UPP 外设的最佳解决方案的专业建议、将不胜感激。 (可能使用旧版本的 SDK?)
此致
拉巴