Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我使用 C6746 DSP、并使用 PDK_C6748_2_0_0_0。
PDK 2.0.0.0包括两种方式的设备驱动程序和示例:
C6748_StarterWare_1_20_03_03 - Starterware 驱动程序。
biospsp_03_00_01_00
我使用 Starterware 驱动程序、因为不再支持 Biospsp。
TI 最近转向 C6748芯片的新 SDK。 我下载了最新的 SDK 4.1.0.6。 SDK 包括名为 pdk_omapl138_1_0_2 的 PDK。
该封装是否也适用于 C6746器件或仅适用于 OMAP138?
该软件包不包含 starterware,您是否打算在将来添加它?
在哪里可以找到使用驱动程序的示例代码?
在 \pdk_omapl138_1_0_2\packages/ti\drv\gpio\example 目录下、只有 Module.xs
能否将 pdk_2_0_0_0与新 SDK 中包含的最新软件包(BIOS、EDMA、NDK...)配合使用?
您是否有从旧版本到新 SDK 的迁移文档? 您是否有新 PDK 的用户手册?
此致
Ilan