This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6746:适用于 C6748的 SDK 4.1.0.6

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640928/rtos-tms320c6746-sdk-4-1-0-6-for-c6748

器件型号:TMS320C6746
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我使用 C6746 DSP、并使用 PDK_C6748_2_0_0_0。

PDK 2.0.0.0包括两种方式的设备驱动程序和示例:

C6748_StarterWare_1_20_03_03 - Starterware 驱动程序。

biospsp_03_00_01_00

我使用 Starterware 驱动程序、因为不再支持 Biospsp。

TI 最近转向 C6748芯片的新 SDK。 我下载了最新的 SDK 4.1.0.6。 SDK 包括名为 pdk_omapl138_1_0_2 的 PDK。

该封装是否也适用于 C6746器件或仅适用于 OMAP138?

该软件包不包含 starterware,您是否打算在将来添加它?

在哪里可以找到使用驱动程序的示例代码?

在 \pdk_omapl138_1_0_2\packages/ti\drv\gpio\example 目录下、只有 Module.xs  

能否将 pdk_2_0_0_0与新 SDK 中包含的最新软件包(BIOS、EDMA、NDK...)配合使用?

您是否有从旧版本到新 SDK 的迁移文档? 您是否有新 PDK 的用户手册?

此致

Ilan