您好!
让我谈谈 AM5716的调试。
在调试和其他内核运行时、您能告诉我内核的情况吗?
例如、DSP 内核是否运行? 在 CCS 上进行调试的 A15时。
这意味着我们认为 DSP 不能与 CCS 连接,只能与 A15连接。
此致
高贵须
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hiroyasu:
[引用 user="hiroyasa">例如,DSP 内核是否运行? 当在 CCS 上进行 A15调试时。[/quot]
是的、我认为当您通过 JTAG/CCS 停止 Cortex-A15内核时、DSP 内核可以/应该继续运行。 如果 DSP 不会通过 AM571x 邮箱等待来自 Cortex-A15的消息、DSP 应继续其处理。
[引用 user="hiroyasa"]这意味着我们认为 DSP 不能与 CCS 连接,只能连接 A15。
要通过 CCS 运行/启动 DSP、您应执行相关的 GEL 文件以启用 DSP PLL、DSP 时钟等 请参阅以下文件:
ccsv7/ccs_base/emulation/boards/am571x/Gel/AM571x_prcm_config.gel
ccsv7/ccs_base/emulation/boards/am571x/Gel/AM571x_multicore_reset.gel
ccsv7/ccs_base/emulation/boards/am571x/Gel/AM571x_DSP_startup.gel
如需更多信息、请查看以下应用报告、该报告适用于 DRA7x、但也适用于 AM57x 器件:
此致、
帕维尔