This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:CCS 调试问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640534/am5716-ccs-debug-questions

器件型号:AM5716

您好!

让我谈谈 AM5716的调试。

在调试和其他内核运行时、您能告诉我内核的情况吗?
例如、DSP 内核是否运行? 在 CCS 上进行调试的 A15时。
这意味着我们认为 DSP 不能与 CCS 连接,只能与 A15连接。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu:

    [引用 user="hiroyasa">例如,DSP 内核是否运行? 当在 CCS 上进行 A15调试时。[/quot]

    是的、我认为当您通过 JTAG/CCS 停止 Cortex-A15内核时、DSP 内核可以/应该继续运行。 如果 DSP 不会通过 AM571x 邮箱等待来自 Cortex-A15的消息、DSP 应继续其处理。

    [引用 user="hiroyasa"]这意味着我们认为 DSP 不能与 CCS 连接,只能连接 A15。

    要通过 CCS 运行/启动 DSP、您应执行相关的 GEL 文件以启用 DSP PLL、DSP 时钟等 请参阅以下文件:

    ccsv7/ccs_base/emulation/boards/am571x/Gel/AM571x_prcm_config.gel
    ccsv7/ccs_base/emulation/boards/am571x/Gel/AM571x_multicore_reset.gel
    ccsv7/ccs_base/emulation/boards/am571x/Gel/AM571x_DSP_startup.gel

    如需更多信息、请查看以下应用报告、该报告适用于 DRA7x、但也适用于 AM57x 器件:

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavel

    感谢您的回复、
    我明白了。

    此致
    高贵须