This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:ICEv2上的 Linux 引导问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650722/linux-am3359-linux-boot-issue-on-icev2

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

您好!

我购买了 AM3359 ICE 2、并希望在其上运行 Linux RT。 我按照以下页面上的说明操作: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide

我使用了 SanDisk Ultra 32GB microSD 卡、并在此页面上找到了文件 :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

我尝试了在 Windows 上使用映像文件创建 SD 卡的解决方案。 我使用了文件 am335x-evm-linux-rt-04.01.00.06.img.zip 文件和推荐的软件 Win32 Disk Imager - 1.0。

在我的 SD 卡上、我有以下文件:

MLO  文件  109 KO

U-boot  磁盘映像文件  632 KO

我将 PC 连接到板的串行端口和 USB JTAG。 当我启动时、串行端口不发送任何内容、并且从 USB 收到以下消息:

无法从 MMCSD 打开应用程序文件
将应用程序映像从 SPI 复制到 RAM
映像复制成功、正在执行应用程序。
TI 工业 SDK 版本:IASDK 1.1.0.5
设备名称:AM3359
芯片修订版:AM335x ES1.2 [PG2.1]
ARM 时钟速率:600
设备类型:EtherCAT 设备

TI EtherCAT 演示应用构建- 3.4.0 -在 ICE V2上运行

演示应用程序始终在运行。 我找到了这个论坛: e2e.ti.com/.../196882

用户尝试重命名 MLO 文件的位置。 因此、我尝试使用名称"app"重命名 MLO (或创建副本)。

我的 SD 卡现在具有这些文件。

应用  程序文件  109韩语

U-boot  磁盘映像文件  632 KO

我获得了以下结果:

*** StarterWare 引导加载程序。 Build -针对 ICE V2为1.0.8
将应用程序映像从 MMCSD 复制到 RAM

复制到 RAM 成功完成
映像复制成功、正在执行应用程序。

但没有发生其他事情、我无法写入任何内容或访问 Linux 界面。

是否有人知道如何运行 Linux RT 并能够与其通信? 我的程序有什么问题?

提前感谢

文森特