工具/软件:Linux
您好!
我购买了 AM3359 ICE 2、并希望在其上运行 Linux RT。 我按照以下页面上的说明操作: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide
我使用了 SanDisk Ultra 32GB microSD 卡、并在此页面上找到了文件 :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
我尝试了在 Windows 上使用映像文件创建 SD 卡的解决方案。 我使用了文件 am335x-evm-linux-rt-04.01.00.06.img.zip 文件和推荐的软件 Win32 Disk Imager - 1.0。
在我的 SD 卡上、我有以下文件:
MLO 文件 109 KO
U-boot 磁盘映像文件 632 KO
我将 PC 连接到板的串行端口和 USB JTAG。 当我启动时、串行端口不发送任何内容、并且从 USB 收到以下消息:
无法从 MMCSD 打开应用程序文件
将应用程序映像从 SPI 复制到 RAM
映像复制成功、正在执行应用程序。
TI 工业 SDK 版本:IASDK 1.1.0.5
设备名称:AM3359
芯片修订版:AM335x ES1.2 [PG2.1]
ARM 时钟速率:600
设备类型:EtherCAT 设备
TI EtherCAT 演示应用构建- 3.4.0 -在 ICE V2上运行
演示应用程序始终在运行。 我找到了这个论坛: e2e.ti.com/.../196882
用户尝试重命名 MLO 文件的位置。 因此、我尝试使用名称"app"重命名 MLO (或创建副本)。
我的 SD 卡现在具有这些文件。
应用 程序文件 109韩语
U-boot 磁盘映像文件 632 KO
我获得了以下结果:
*** StarterWare 引导加载程序。 Build -针对 ICE V2为1.0.8
将应用程序映像从 MMCSD 复制到 RAM
复制到 RAM 成功完成
映像复制成功、正在执行应用程序。
但没有发生其他事情、我无法写入任何内容或访问 Linux 界面。
是否有人知道如何运行 Linux RT 并能够与其通信? 我的程序有什么问题?
提前感谢
文森特