This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:upp 等待和 FIFO 问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650160/omap-l138-upp-wait-and-fifo-questions

器件型号:OMAP-L138

 SPRUH77C 的表33-5 (第33.2.5节)中按要求指示了等待信号。

* 如果不需要此流控制、是否可以在 PINMUX 配置期间省略此引脚?  

据我了解、每个通道都有一个512字节 FIFO。 如果一个通道运行在8/16位模式下、我假设这个 FIFO 可分别保存多达512/256个采样。

*这是正确的吗?

我们的应用在8/16位 RX 模式下使用 A 和 B 通道。 FPGA 提供使能信号来控制数据接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请详细说明您的问题:
    1.您指的是哪个接口?

    2.要配置的引脚名称/编号是什么?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我的问题涉及 OMAP-L138上的 UPP 外设。

    2) 2)我们的应用分别在8和6位 RX 模式下使用 A 和 B 通道。

    我参考的信号出现在 UPP_CHA_WAIT - T15和 UPP_CHB_WAIT - G3。

    我知道可以在 PINMUX13和 PINMUX18中选择它们

    这些目前在我们的电路板上没有连接引脚

    我的问题是

    如果不需要此流量控制、是否可以省略此引脚"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1
    请参阅33.2.5协议说明部分、表33-5。 OMAP-L138技术参考手册各种模式所需的信号。
    发送模式下不需要等待信号。 在接收模式下、它是必需的。 它是 UPP 协议的一部分。

    [报价]如果不需要此流控制、可以省略此引脚[/报价]
    如果在接收模式下、您不需要停止发送器、那么您应该能够在没有等待信号的情况下使 upp 正常工作。

    此致、
    Yordan