请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 SPRUH77C 的表33-5 (第33.2.5节)中按要求指示了等待信号。
* 如果不需要此流控制、是否可以在 PINMUX 配置期间省略此引脚?
据我了解、每个通道都有一个512字节 FIFO。 如果一个通道运行在8/16位模式下、我假设这个 FIFO 可分别保存多达512/256个采样。
*这是正确的吗?
我们的应用在8/16位 RX 模式下使用 A 和 B 通道。 FPGA 提供使能信号来控制数据接收。