Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14
主题中讨论的其他器件:66AK2H14
您好!
66AK2Hxx 器件具有 PA (数据包加速器)、是否可以在没有 PA 的情况下执行以太网?
当然、我认为 PA 所做的处理将取代 A15内核。
此致、
H.U
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用 USER="Yordan Kovachev">请参阅 Keystone 器件的网络协处理器用户指南(www.ti.com/.../sprugz6.pdf):)
"网络协处理器(NETCP)是一种处理数据包的硬件加速器、主要侧重于处理以太网数据包。 NETCP 具有两个千兆位以太网(GbE)模块、用于从符合 IEEE 802.3标准的网络发送和接收数据包。 NETCP 还包括一个数据包加速器(PA)来执行数据包分类操作(如标头匹配)和数据包修改操作(如校验和生成)" 对于 66AK2Hxx 器件、SPRUGZ6是否是 Keystone 器件用户指南中正确的网络协处理器?
一些差异包括:
1) 66AK2Hxx 器件具有四个 SGMII 端口、而2010 年11月的 SPRUGZ6仅显示两个 SGMII 端口。
2) SPRUGZ6显示 了 CPSW 配置寄存 器(CPSW_CFG_REG)的复位值为0x00000606、而在66AK2H14上显示了寄存器0x060606的复位值。 我认为这意味着66AK2Hxx 中的 NETCP 具有四个以太网交换机 Tx 端口、而 SPRUGZ6显示两个以太网交换机端口(CPSW TXSTA 和 CPSW TXSTB)。