This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:能否将 PA 配置为未使用?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649656/66ak2h06-can-i-configure-the-pa-to-be-unused

器件型号:66AK2H06
主题中讨论的其他器件:66AK2H14

您好!

66AK2Hxx 器件具有 PA (数据包加速器)、是否可以在没有 PA 的情况下执行以太网?
当然、我认为 PA 所做的处理将取代 A15内核。

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅《KeyStone 器件网络协处理器用户指南》(www.ti.com/.../sprugz6.pdf):)
    "网络协处理器(NETCP)是一种处理数据包的硬件加速器、主要侧重于处理以太网数据包。 NETCP 具有两个千兆位以太网(GbE)模块、用于从符合 IEEE 802.3标准的网络发送和接收数据包。 NETCP 还包括一个数据包加速器(PA)来执行数据包分类操作(如标头匹配)和数据包修改操作(如校验和生成)"

    然后、请参阅数据包加速器(PA)用户指南(www.ti.com/.../sprugs4a.pdf):)
    '数据包加速器(PA)是网络协处理器(NETCP)外设的主要组件之一。 PA 在 wi 中协同工作
    安全加速器(SA)和千兆位以太网交换子系统构成网络处理解决方案。 NETCP 中 PA 的目的是执行数据包处理操作、例如数据包标头分类、校验和生成以及多队列路由。"

    通常可以禁用数据包加速器、但无法正确处理 PA 完成的网络数据包。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Yordan Kovachev">请参阅 Keystone 器件的网络协处理器用户指南(www.ti.com/.../sprugz6.pdf):)
    "网络协处理器(NETCP)是一种处理数据包的硬件加速器、主要侧重于处理以太网数据包。 NETCP 具有个千兆位以太网(GbE)模块、用于从符合 IEEE 802.3标准的网络发送和接收数据包。 NETCP 还包括一个数据包加速器(PA)来执行数据包分类操作(如标头匹配)和数据包修改操作(如校验和生成)" 对于 66AK2Hxx 器件、SPRUGZ6是否是 Keystone 器件用户指南中正确的网络协处理器?

    一些差异包括:

    1) 66AK2Hxx 器件具有四个 SGMII 端口、而2010 年11月的 SPRUGZ6仅显示两个 SGMII 端口。

    2) SPRUGZ6显示 了 CPSW 配置寄存 器(CPSW_CFG_REG)的复位值为0x00000606、而在66AK2H14上显示了寄存器0x060606的复位值。 我认为这意味着66AK2Hxx 中的 NETCP 具有四个以太网交换机 Tx 端口、而 SPRUGZ6显示两个以太网交换机端口(CPSW TXSTA 和 CPSW TXSTB)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这非常令人困惑。

    这些技术文档对于所有 Keystone 器件(K2H、K2E、K2E 等)是通用的。 和 TMS320C667x 器件)。 因此、数据表中应列出这些规范(网络协处理器具有多少个端口、多少个实例、寄存器地址等)。

    此致、
    Yordan