This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DRA746:SMP 需要使用门控

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640805/rtos-dra746-smp-require-use-of-gating

器件型号:DRA746
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

我们的客户提供了以下信息:

"在'SysBIOS'的正确默认堆配置中、分辨率是使用 SMP 和 SysBIOS 中的门功能。

SysBIOS 似乎知道它是否在 SMP 模式下运行,并在内部为操作系统资源(例如堆分配)应用适当的门功能,而不依赖于用户配置。   

当然,另一种选择是让 configuro 的黑色魔法来处理此问题,以便在链接 SYSBIOSis 时只使用启用了“逻辑门”的库。

您是否同意此评估?  如果是、未来的 SYSBIOS (或 XDC)版本是否会考虑这一点?"

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有回答所有问题、但以下是对我理解的问题的回答:

    [引用用户="John H. Gardner"]

    "在'SysBIOS'的正确默认堆配置 中、分辨率是使用 SMP 和 SysBIOS 中的门功能

    SysBIOS 似乎 知道它是否在 SMP 模式下运行,并在内部为操作系统资源(例如堆分配)应用适当的门功能,而不依赖于用户配置。   

    [/报价]
    没错。 如 SMP/BIOS wiki 页面所述、除 LoggerBuf、SysMin 和 SysStd 外的所有 SYS/BIOS 模块均为 SMP 感知型模块、并使用 SMP 感知型门提供器。
    最棒的
    Ashish