请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA746 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
我们的客户提供了以下信息:
"在'SysBIOS'的正确默认堆配置中、分辨率是使用 SMP 和 SysBIOS 中的门功能。
SysBIOS 似乎知道它是否在 SMP 模式下运行,并在内部为操作系统资源(例如堆分配)应用适当的门功能,而不依赖于用户配置。
当然,另一种选择是让 configuro 的黑色魔法来处理此问题,以便在链接 SYSBIOSis 时只使用启用了“逻辑门”的库。
您是否同意此评估? 如果是、未来的 SYSBIOS (或 XDC)版本是否会考虑这一点?"
John