Other Parts Discussed in Thread: DM388
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM388 您好!
我们使用的是 DM388 CSK 和 IPNC 3.9.1。 我们希望使用 DM388 CSK IPNC 中的混合功能。
但是、根据 OSD 用户指南文档、DM388 IPNC 不支持混合功能。
请告诉我们以下内容:-
在 DM388 IPNC 3.9.1中、是否支持混合?
2.如果不是,那么何时可以使用?
3.如果到目前为止 IPNC 中的调配功能可用,那么我们是否可以开发调配功能。 如果是、那么我们必须遵循哪些步骤。
此致、
UMA Shanker