This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388 CSK IPNC 中的混合功能

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649647/dm388-blending-feature-in-dm388-csk-ipnc

器件型号:DM388

您好!

我们使用的是 DM388 CSK 和 IPNC 3.9.1。 我们希望使用 DM388 CSK IPNC 中的混合功能。

但是、根据 OSD 用户指南文档、DM388 IPNC 不支持混合功能。

请告诉我们以下内容:-

在 DM388 IPNC 3.9.1中、是否支持混合?

2.如果不是,那么何时可以使用?

3.如果到目前为止 IPNC 中的调配功能可用,那么我们是否可以开发调配功能。 如果是、那么我们必须遵循哪些步骤。

此致、

UMA Shanker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uma Shankar、

    IPNC 3.9.1不支持混合功能。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、
    IPNC 中何时提供调配功能?

    此致、
    UMA Shanker