请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
您好 TI 团队
PinMux 工具的 devicetree.txt 中没有 PinMux 数据。
请修复它、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好 TI 团队
PinMux 工具的 devicetree.txt 中没有 PinMux 数据。
请修复它、谢谢。
您好!
我们尝试在文件的标题注释中对此进行解释、请参阅以下内容:
/** * \brief 此文件只能用作参考! 此文件包含 AM57xx 控制模块的*寄存器配置信息。 此文件中提供了两种*格式。 设备树(.dts)格式 、*在 Linux 内核版本和通用格式之间可能会发生变化。 有关 *对 PAD 寄存器位的总结和说明、请参阅 器件数据手册的*"控制模块"一章。 此文件应仅 *用作参考。 根据 您的*用例、某些引脚和/或外设可能需要额外配置。 此处仅导出 MMC 模式*。 所有其他引脚配置必须由 u-boot 完成。 * **/
基本上、这个文件只用于导出 MMC 和 DCAN 的"运行时"配置。 所有其他外设均使用其他 PMT 导出格式进行配置。
希望这对您有所帮助、
谢谢
Alex