This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Pinmux 工具的 devicetree.txt 中无数据

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640563/linux-am5728-no-data-in-devicetree-txt-of-pinmux-tool

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好 TI 团队

PinMux 工具的 devicetree.txt 中没有 PinMux 数据。

请修复它、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知 PMT 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试在文件的标题注释中对此进行解释、请参阅以下内容:

    /**
    *
    \brief 此文件只能用作参考! 此文件包含
    AM57xx 控制模块的*寄存器配置信息。
    此文件中提供了两种*格式。 设备树(.dts)格式
    、*在 Linux 内核版本和通用格式之间可能会发生变化。 有关
    *对 PAD 寄存器位的总结和说明、请参阅
    器件数据手册的*"控制模块"一章。 此文件应仅
    *用作参考。 根据
    您的*用例、某些引脚和/或外设可能需要额外配置。
    此处仅导出 MMC 模式*。 所有其他引脚配置必须由 u-boot 完成。
    *
    **/ 

    基本上、这个文件只用于导出 MMC 和 DCAN 的"运行时"配置。 所有其他外设均使用其他 PMT 导出格式进行配置。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alex
    如何获取所有其他外设的 PMT?


    来自 Will Hsu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此应用手册、其中充分说明了 iodelay 配置和 pinmux 导出文件类型:     

    谢谢

    Alex