请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8127 尊敬的戴尔斯:
我的一位客户询问了一个有关 NAND 闪存启动的问题。
目前他们使用 ESMT NAND-FLASH-F59L1G81MA、其 ID 为 0xC8 0xD1 0x80 0x95 0x40。 由于 DM8127的引导序列是 NANNAN->NANDI2C->SPI->UART、因此在编程后仍打印 CCCCC。 请帮您检查 DM8127是否 支持此 NAND 闪存?
谢谢!