This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:具有 DM8127的 NANDFLASH 启动

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640557/tms320dm8127-nandflash-boot-with-dm8127

器件型号:TMS320DM8127

尊敬的戴尔斯:

我的一位客户询问了一个有关 NAND 闪存启动的问题。

目前他们使用 ESMT NAND-FLASH-F59L1G81MA、其 ID 为 0xC8 0xD1 0x80 0x95 0x40。 由于 DM8127的引导序列是 NANNAN->NANDI2C->SPI->UART、因此在编程后仍打印 CCCCC。 请帮您检查 DM8127是否 支持此 NAND 闪存?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    查询已转发给相应的团队成员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    从我能够找到的内容来看、DM8127 ROM 代码不支持此 ESMT NAND 闪存 F59L1G81MA。

    请参阅 DM8127 TRM 第4.7.3.2节"初始化和检测"

    第一步是 ONFI 检测。 您的闪存芯片不符合 ONFI 标准、 此步骤失败。 后续步骤是检查 ROM 查找表、但该步骤也失败、因为表中未列出闪存 F59L1G81MA 器件 ID (我认为它是0xD1)。

    这里唯一的选项是 NANDI2C 模式。

    此致、
    帕维尔