请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM388 您好!
我们正在开发 DM388处理器、 并希望根据我们的要求评估 Dm388、因此我们正在进行引脚多路复用以验证它是否满足我们的要求。
正如我们已经检查过的、没有可用于 DM388引脚多路复用的工具。 因此、我们将手动执行引脚多路复用。 我们已经检查 了 DM388 pincntl 寄存器、但我们无法找到这些寄存器的默认值、我们也已经检查了数据表和 TRM 中的值。
我们想知道从哪里可以获得 Pinctl 寄存器的默认值。
此致、
你好