This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388引脚多路复用

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640689/dm388-dm388-pin-muxing

器件型号:DM388

您好!  

我们正在开发 DM388处理器、 并希望根据我们的要求评估 Dm388、因此我们正在进行引脚多路复用以验证它是否满足我们的要求。

正如我们已经检查过的、没有可用于 DM388引脚多路复用的工具。 因此、我们将手动执行引脚多路复用。 我们已经检查 了 DM388 pincntl 寄存器、但我们无法找到这些寄存器的默认值、我们也已经检查了数据表和 TRM 中的值。

我们想知道从哪里可以获得 Pinctl 寄存器的默认值。

此致、  

你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juhi、

    PINCNTL 寄存器默认值在 DM388数据表(SPRS821D)第3.2节中提供引脚分配

    请参阅注5 - PINCNTL 默认值:复位后 PINCNTL 的默认值。

    例如、PINCNTL14默认值/复位值为0x000C 0000

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juhi、

    如果您的问题得到解答、请关闭/验证/解决此主题。

    此致、
    帕维尔