请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 主题中讨论的其他器件:AM3358
工具/软件:Linux
大家好、
我使用的是 Sitara 的 AM3358。 我正在使用 Linux 3.2。 我现在在 ttyO1上有控制台。
我已将 LCD 连接到处理器。"fbtest"运行良好、我可以看到图像数量。
现在、我想在 LCD 上传输控制台。
我在下面尝试过...
1.更改 bootenv 变量"console=/dev/fb0。
2. CONFIG_framebuffer_console=y
CONFIG_frameBuffer_console_detect_primary=y
CONFIG_frameBuffer_console_rotation=y
在此之后,串行控制台中的引导在此行停止
"命令行:console=/dev/fb0 ip=192.168.1.11:192.168.1.68:192.168.1.1:255.255。)
arch_number:4144"
但我在 LCD 中看不到任何行。如果需要任何其他更改、请建议我。