This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:LCD 上的 Linux 控制台

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648813/linux-am3359-linux-console-on-lcd

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

大家好、


我使用的是 Sitara 的 AM3358。 我正在使用 Linux 3.2。 我现在在 ttyO1上有控制台。

我已将 LCD 连接到处理器。"fbtest"运行良好、我可以看到图像数量。

现在、我想在 LCD 上传输控制台。

我在下面尝试过...

1.更改 bootenv 变量"console=/dev/fb0。

2. CONFIG_framebuffer_console=y
CONFIG_frameBuffer_console_detect_primary=y
CONFIG_frameBuffer_console_rotation=y

在此之后,串行控制台中的引导在此行停止

"命令行:console=/dev/fb0 ip=192.168.1.11:192.168.1.68:192.168.1.1:255.255。)
arch_number:4144"

但我在 LCD 中看不到任何行。如果需要任何其他更改、请建议我。