This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一旦 SYSTEM_SERVER 服务启动、DM388系统将反复重新启动

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638382/dm388-system-restarts-again-and-again-once-system_server-service-start

主题中讨论的其他器件:DM388
大家好!
我最近使用 了带摄像头的 DM388、并希望它能够正常工作。 但是、当我打开电源时、它  会反复重新启动。 我发现 system_server 会导致这种情况。
原因我   手动运行 system_server 服务, DM388 系统将反复重新启动 。  
输出日志发布在下面。
root@ti81xx:/opt/ipnc #./system_server
创建队列 ID:0
队列 ID:0
已创建 FileMngThread
创建队列 ID:32769
队列 ID:32769
ALRAMThread 已创建
共享内存初始化成功
创建队列 ID:65538
队列 ID:65538
创建队列 ID:98307
队列 ID:98307
队列 ID:32769
 [host]已连接到从处理器0。
 [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
 [m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
 [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
 [host]已连接到从设备处理器1。
 [host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。
 [host]启动了从处理器0。
 IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
 [host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。
 [host]启动了从站 ProcID 1。
 IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
 [host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
 [host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
 [m3vpss ]接收到的字符'S'
 [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
 [m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
 [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
 [m3video ]接收到的字符'S'
队列 ID:65538
创建队列 ID:131076
队列 ID:131076
CPU 是 TI812x
(一
  IPNC 构建版本:IPNC RDK 版本03.80.00.05 (低功耗)
(一
DEMOCFG 值  :0
视频编码模式 :8.
视频式编码器  :0
streamtype   :2.
 可虚拟:0
/bin/ipnc_rdk_mcfw.out  TRISTREAM TRIPLE_H264 TI2A AEWB 1080p_D1 H264 HIGH_SPEED1 H264 HIGH_Speed2 MJPEG 80 &
创建队列 ID:163845
队列 ID:163845
队列 ID:65538
 [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
 [m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
 [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
 [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
 [m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
 [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
 [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
 [m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
 [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[30.400387]  autorun-usecase.sh[114]: [c6xdsp ]远程调试共享内存@ 0xbff00000
[30.401203]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[30.401715]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[30.402241]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ]***** 系统 :频率 -200000000、 -200000000
[30.402718]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video]
[30.403182]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[30.403640]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ]
[30.404070]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 74:系统 :系统中的系统通用初始化!!
[30.404501]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 79:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[30.404948]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 83:系统:连接到[host]...
[30.405391]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 136:系统:连接到[host]...
[30.405834]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 147:系统:连接到[host]... 成功!!!
[30.406270]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]***** 系统 :频率 -200000000、 -200000000
[30.406710]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 150:系统:连接到[VPSS-M3]...
[30.407145]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[30.407681]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[30.408142]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]
[30.408575]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz ***
[30.409016]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]
[30.410706]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 183: System : System Common Init in Progress!!
[30.411576]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 184:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[30.412248]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 184:系统:连接到[host]...
[30.413000]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 200:系统:连接到[VPSS-M3]...
[30.413643]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 234:系统:连接到[host]...
[30.414592]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 235:系统:连接到[host]... 成功!!!
[30.415290]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 235:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[30.415892]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 250:系统:连接到[VPSS-M3]...
[30.416529]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 285:系统:连接到[VIDEO -M3]...
核准者:7.
队列 ID:163845
[30.420994]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 285:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[30.429952]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vps] 285:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
[30.431341]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 286:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[30.432040]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 286:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[30.432644]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 286:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[30.433212]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 286:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
[30.433770]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 288:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[30.434321]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 289:系统:通知寄存器到[VIDEA-M3]第0行,事件12……
[30.434869]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 289:系统:IPC 初始化完成!!!
[30.435408]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 300:MEM:共享区2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[30.436100]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 300:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[30.436738]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 302:系统 :系统通用初始化完成!!!
[30.437313]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 386:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[30.437866]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 386:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[30.438411]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 386:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
[30.440125]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 388:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[30.440966]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 389:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[30.444774]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 389:系统:IPC 初始化完成!!!
[30.445482]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 399:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[30.446089]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 400:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[30.777186]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 402: System :System Common Init Done!!
[30.777779]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 602:系统 :正在进行系统视频初始化!!
[30.778248]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 602:系统 :系统 VPSS 正在进行中!!!
[30.778690]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 602:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
[30.779136]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 603:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
[30.779578]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 603:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
[30.780416]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 605:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
[30.781060]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 606:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
[30.781725]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 606:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
[30.782335]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ]615 :系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
[30.783075]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]== I2C0/2时钟有效=
[30.783693]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 616:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
[30.784339]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
[30.784966]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 616:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
[30.785523]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 平台:检测到未知 CPU,默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1.
[30.786148]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 618:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
[30.786760]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 621:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
[30.787418]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 619:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
[30.788053]  autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 621:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
[30.788821]  autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 619:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9a4800
 [m3vpss ]接收到的字符"t"
 [c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
 [m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
 [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
 [m3video ]接收到字符"t"
U-Boot SPL 2016.05-00004-g63acf8c-脏 污(2017年2月13日- 17:24:46)
尝试从 MMC2引导
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2016.05-00004-g63acf8c-m脏(2017年2月13日- 17:24:46 -0500)
I2C:  就绪
DRAM: 1 GiB
MMC:  OMAP SD/MMC:0
***警告- CRC 错误,使用默认环境
网络:   未设置。 电子保险丝的读数
CPsw
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在从 MMC 引导...
正在读取 uImage
2662320字节在301ms (8.4 MIB/s)内读取
读取 dm38x-csk.dtb
58698字节在12ms 内读取(4.7 MIB/s)
##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
  图像名称:  linux-4.4.4.12.12-00004-g82adbbf-mad
  映像类型:  ARM Linux 内核映像(未压缩)
  数据大小:  2662256字节= 2.5 MIB
  加载地址:80008000
  入口点: 80008000
  正在验证校验和... 好的
###展平设备树状物在84000000处
  使用0x84000000处的 FDT blob 进行引导
  正在加载内核映像... 好的
  正在将设备树加载到844e000,结束844ff549 ... 好的
正在启动内核...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 IPNCRDK?

    您是否使用构建二进制文件或预构建二进制文件构建 SD 卡?

    您能不能尝试预编译二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuj、
    感谢您的建议。
    我使用 IPNC_RDK_3.9.1构建了 SD 卡。 我尝试使用编译二进制文件,甚至使用预编译二进制文件,问题再次出现。

    此致、
    霍华德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您不需要手动启动系统服务器。 如果您使用 TI 发布的软件包、它会自动启动"系统服务器"

    请参阅此 wiki 页面。

    processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认它是 DM388 CSK 吗?