This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:IPNC RDK 5.1编译错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637289/tms320dm368-ipnc-rdk-5-1-compilation-error

器件型号:TMS320DM368

大家好、

       我们使用 的是 IPNC RDK 5.1,并使用以下命令进行编译:make sysall。 我们遇到了如下错误。 有什么建议吗?

正在执行子目录 src 中的 make install。。。
make[9]:输入目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server/src
安装-d /home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys_dm368/opt/ipnc
安装 release/system_server /home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys_dm368/opt/ipnc
LN -SF /tmp/localtime /home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys_dm368/usr/share/info/localtime
LN:创建符号链接`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys_dm368/usr/share/info/localtime:无此类文件或目录
maked[9]:***[install]错误1
make[9]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server/src
maked[8]:***[src.install]错误2.
make[8]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server
maked[7]:***[sys_server.install]错误2.
make[7]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/ipnc_app
maked[6]:***[libs]错误2.
make[6]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/av_capture/application/ipnc
maked[5]:***[install]错误2.
make[5]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/av_capture/application/ipnc
maked[4]:***[libs]错误2.
make[4]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk
maked[3]:***[install]错误2.
make[3]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk
maked[2]:***[app]错误2.
make[2]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk
maked[1]:***[全部]错误2.
make[1]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk
Make:***[sysall]错误2.

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swathi、

    在运行构建命令之前、需要在目标目录中提取 FileSystem.tar 文件。

    看起来您尚未提取 FS。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您已解决该问题、请关闭该主题

    谢谢