请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 您好!
很抱歉、这是一个有点难回答的问题、但我可以向您提出建议吗?
相关帖子:
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/632226/2335970
我理解以上答案是有道理的。
我的客户正在考虑其产品目录在更换新电池时应如何表述。
对于 RTC 功耗估算、我认为温度比器件变体占主导地位。 因此、
客户是否应该在其目录中使用最坏情况“25uW (16.4uW@1V,8.6uW@1.8V) at 90C”?
我的逻辑是否合理?
此致、
高