This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:RTC 功耗估算

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649661/am4378-rtc-power-estimation

器件型号:AM4378

您好!

 

很抱歉、这是一个有点难回答的问题、但我可以向您提出建议吗?

 

相关帖子:

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/632226/2335970

 

我理解以上答案是有道理的。

我的客户正在考虑其产品目录在更换新电池时应如何表述。

 

对于 RTC 功耗估算、我认为温度比器件变体占主导地位。  因此、

客户是否应该在其目录中使用最坏情况“25uW (16.4uW@1V,8.6uW@1.8V) at 90C”?

我的逻辑是否合理?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经看到、在许多情况下、电池寿命使用的是典型数字。
    这是工业设备的 RTC 规格示例。 此处列出了特定温度条件下的典型值和最小值。

    实时时钟精度+/- 60秒/月
    实时时钟保持时间典型值为20天/40°C 时为12天(免维护超级电容器)