This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:TDA2x EVM (使用 Linux OS)的 NOR 闪存启动存在问题。 问题是什么? 请帮帮我!

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638314/linux-tda2evm5777-nor-flash-boot-of-tda2x-evm-with-linux-os-has-something-wrong-what-are-the-problems-please-help-me

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

从 NOR 闪存引导、我执行了以下 步骤:

1.第一 :

将 SW2+SW3+SW5设置为 SD 引导:

2.第二:

我使用 SD 引导进入引导环境、将 uboot.bin (从 processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/u-boot/u-boot)通过 tftp 下载到0x0800 0000。

关闭 EVM 电源。

3.第三:

将 SW2+SW3+SW5设置为 NOR (XIP)引导、然后为 EVM 加电:

但 UART 的输出没有什么! 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan、

    谢谢。

    此致、
    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VSDK Linux 不支持 NOR 启动。

    这是一个软件限制、Linux 不支持也不引导硬件问题

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,卢卡斯,我正在做TDA2x的sd卡启动,可是按照userguide很难把环境配好,请问能把你制作sd卡启动的文件给我嘛,或者ubuntu镜像,另外,只有一块cpu板插上hdmi能驱动吗??求教
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5165306:

    您能用英文发布吗?

    谢谢、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5165306

    请耐心 等待 Linux 用户指南中的过程。它们都是 Linux 中的基本命令。 您还可以使用互联网来研究这些命令。

    顺便说一下、您来自哪所学校?

    此致、

    卢卡斯。