请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 工具/软件:Linux
从 NOR 闪存引导、我执行了以下 步骤:
1.第一 :
将 SW2+SW3+SW5设置为 SD 引导:
2.第二:
我使用 SD 引导进入引导环境、将 uboot.bin (从 processor_sdk_vision_03_00_00_00/ti_components/os_tools/linux/u-boot/u-boot)通过 tftp 下载到0x0800 0000。
关闭 EVM 电源。
3.第三:
将 SW2+SW3+SW5设置为 NOR (XIP)引导、然后为 EVM 加电:
但 UART 的输出没有什么! 为什么?