This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678 DDR3已停产器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640315/tms320c6678-c6678-ddr3-obsolete-parts

器件型号:TMS320C6678

大家好!

我们之前在基于 DSP TMS320C6678的定制电路板上使用的是 MT41K256M16HA-125:E (DDR3-1600)。  

内存在1066Mbit (533MHz)运行时没有问题。  

这些存储器现已停产、因此我们需要使用以下建议器件型号替换它们:  MT41K256M16TW-107 IT:P (DDR3-1866)。

这些新器件是否支持使用与之前使用的器件相同的工作频率(1066Mbit、即533MHz)?

在 sprabi1b.pdf (KeyStone 器件的 DDR3设计要求)上、没有提到 DDR3-1866器件。

提前感谢、

Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、
    DDR3规范要求较快的器件与较低的时钟速度兼容、并且 DDR3L 器件与 DDR3所需的 IO 电压电平配合工作。 这会导致存储器制造商在更快的存储器可用时淘汰较慢的存储器。 我们没有资源可以在内存部件过时时尽快更新这些文档。 您应该能够在设计中以1066运行1866部件、但您应该将 DDR3数据表中的信息输入 REGCALC 电子表格中、以查看是否需要在初始化过程中更改 DDR3子系统的任何寄存器设置。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill、

    我将尝试使用当前的计时设置、我希望它能正常工作。

    Simone。